全新原型开发板与Bluetooth® Low Energy扩展板功能接口支持广泛的功能扩展

2019年12月5日

日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日推出全新低成本且功能丰富的RL78/G14快速原型开发板,以实现物联网终端设备的快速产品开发。凭借更快的原型开发与更低的成本,用户能够灵活地响应技术和市场的迅速变化,缩短新品上市时间。此外,瑞萨同时推出RL78/G1D BLE 模块扩展板,用户可将其与全新原型板结合使用,轻松添加Bluetooth® Low Energy 无线通信功能(注1)

全新原型开发板基于RL78/G14微控制器(MCU),该微控制器提供了低功耗RL78产品家族中最丰富的功能集,适用于便携式设备中的电机控制、IoT传感器及大部分IoT终端设备,如家电、工业设备、楼宇自动化和医疗健康设备。

瑞萨电子物联网与基础设施事业部、MCU产品解决方案业务部副总裁中西规章表示:“随着物联网设备的创新速度不断加快,实现新想法和做出原型设计的能力已成为业务成败的关键。全新原型开发板将帮助我们的客户能够快速启动开发进程,并加快新品上市,助力客户业务成功。”

RL78/G14快速原型开发板的关键特性:

过去的RL78/G14入门套件和目标板需要外部仿真器,且高性能版本会产生额外成本。全新发布的原型开发板价格实惠且板载仿真器,其功能与E2 Emulator Lite(E2 Lite)相同,无需额外购买其它调试工具。全新开发板可访问所有RL78/G14信号引脚,包括Arduino和Pmod™接口,可方便地进行功能扩展。此外,将Semtech SX1261 或 SX1262 LoRa® 收发器与此原型开发板结合,可使基于 LoRa® 无线通信的IoT传感器设备, 在原型设计上实现更长的电池驱动时间(注1)。瑞萨不仅推出电路板,还提供与产品相关的示例代码和应用说明,以及启动开发所需的电路图、部件清单和用户手册。

关于RL78/G14 MCU

RL78/G14是RL78产品家族中性能强大的MCU之一,可在32 MHz下达到51.2 DMIPS的数字处理性能。它包含多达512 KB闪存和48 KB RAM,并提供计时器和8位D/A转换器等功能。当CPU在240 nA电流时的待机模式(STOP)(注2)下工作时,可达到业界最低电流消耗水平(66 µA/MHZ),该MCU非常适合电池供电的便携式设备、IoT传感器终端和各种IoT终端设备。

供货信息

新款电路板现已上市,RL78/G14快速原型开发板建议参考价格为20美元/套,RL78/G1D BLE 模块扩展板建议参考价格为25美元/套。

更多信息

有关RL78/G14快速原型开发板的更多详细信息,请点击:http://www.renesas.com/rl78fpb

(注1)Bluetooth® 和 LoRa®的使用, 应根据及符合使用国家/地区相关电磁辐射的规范。

(注2)STOP模式需通过执行STOP指令进行设置,且只有在设置之前的CPU时钟为高速片上振荡器时钟、X1时钟或外部主系统时钟时,才可设置STOP模式。

(备注) Bluetooth为Bluetooth SIG, Inc的注册商标;Semtech和LoRa是Semtech Corporation的注册商标。本新闻稿中提及的所有其它注册商标或商标均为其各自所有者的财产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。