目前业内最小巧的R-Car开发套件,配有片上系统R-Car H2、集成接口和外围设备,可轻松快速地实现定制化设计
2015年7月16日

2015年7月16日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日推出了目前业内最小巧的R-Car开发套件——ADAS入门级套件。该套件采用了瑞萨的高端R-Car    H2片上系统(SoC),有助于简化和加快ADAS(先进驾驶辅助系统)应用的开发。

  全新的ADAS入门级套件扩展了瑞萨现有的基于R-Car V2H的ADAS开发板,让用户和合作伙伴体验瑞萨SoC的高性能实时图像识别性能,同时还有助于加快未来ADAS应用的专用硬件和软件解决方案的开发过程。

  ADAS入门级套件具备支持OpenCV接口的高性能实时图像识别处理器以及基于OpenGLES的强大图形处    理能力,使用户和合作伙伴能够在稳定的高性能平台上进行ADAS应用的开发。该新型套件由基于Yocto发行版(也可用于其它R-Car评估板)的 Linux提供支持。

  此种全新的入门级套件是目前业内最小巧的瑞萨R-Car开发套件,尺寸仅为10cm x10cm,且配有预置接口和外围设备,无需使用任何额外的硬件设备。主开发板配有2 GB的DDR3 RAM内存、64    MB的QSPI闪存以及一个Micro SD卡槽。此种外形小巧的开发板还包括以太网模块、一个HDMI输出接口以及一个摄像头模块连接器。其配有集成的扩展连接器,可轻松地实现定制化设计。用    户可简便地设计扩展板,轻而易举地开发新方案。扩展连接器支持PCI Express(PCIe)等接口、多路显示输出、以及四路摄像头输入通道,满足全景环视应用的需求。

关于瑞萨R-Car H2 SoC

新型ADAS入门级套件配有瑞萨高端R-Car H2片上系统(SoC),可提供高达25,000 DMIPS以上的运算效能,具有先进的3D图形处理能力和强大的视觉处理内核。R-Car H2采用ARM®    Cortex™A-15四核配置,并附加ARM® Cortex™A-7四核处理器。此外,其还采用了Imagination Technologies的PowerVR Series6    G6400图形处理器(GPU)。该GPU支持OpenGL ES 2.0和OpenGL ES    3.0标准等开源技术。瑞萨IMP-X4内核具有实时图像处理能力,可帮助系统制造商实现密集的视觉运算。另外还提供支持IMP-X4的OpenCV。R-Car    H2还支持多达四个独立的摄像头输入通道,可轻松实现360度全景拍摄和物体识别(这只是驾驶辅助功能的应用实例之一)。凭借上述功能特性,R-Car H2最大程度地融合了先进安全理念,可帮助开发人员实现强大的ADAS功能。

 

供货情况

瑞萨推出的新型ADAS入门级套件现已接受预订,2015年10月开始发货。如需了解有关预订方面的详情,请联系您当地的销售代表。您可访问嵌入式Linux Wiki网站elinux.org了解有关Yocto发行版和初始支持方面的信息。

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/solutions/automotive/adas/solution-kits.html

 

(注意)所有注册商标或商标均为双方各自所有。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。