设计采用瑞萨电子的新型汽车高清链接(AHL)技术和豪威科技的OX01F10 130万像素SoC,以提供低成本的优质视频;于9月15日至16日在比利时AutoSens展会上进行展示

2021年9月14日

日本东京和美国加利福尼亚圣克拉拉,2021年9月14日——全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)携手卓越数字图像解决方案开发商豪威科技,今日发布了一项高清汽车摄像头系统集成参考设计。新设计采用瑞萨电子最近推出的汽车高清链接(AHL)技术,该技术可通过低成本电缆和连接器传输高清视频。设计中采用的AHL组件与豪威科技的OX01F10 130万像素SoC搭配使用,可在各种具有挑战性的照明条件下提供优异的成像性能,并能实现图像增强和较低的功耗。

在汽车安全系统中,高清视频对于实现物体识别功能越来越重要。新型RAA279971 AHL编码器和RAA279972解码器使用调制模拟信号传输视频,传输速率仅为以数字方式传输高清信号所需传输速率的1/10。较低的传输速率意味着可以使用非屏蔽双绞线(UTP)电缆和标准低成本连接器,也可使用现有的传统模拟视频电缆和连接器。瑞萨电子是高级驾驶辅助系统(ADAS)市场的卓越供应商,AHL可与瑞萨电子的其他产品(例如R-Car SoC、RH850 MCU、汽车PMIC和模拟组件)搭配使用,几乎在任何汽车中都能以经济高效的方式实现众多安全功能。

豪威科技的OX01F10 SoC将高性能3.0微米图像传感器和先进的图像信号处理器(ISP)与豪威科技的PureCel® Plus technology技术相结合,以实现低噪声。这一设计足以应对汽车后视摄像头(RVC)和环景显示系统(SVS)带来的挑战,既能实现小巧的形状、出色的低光性能、超低的功耗和更低的成本,同时又允许单个印刷电路板(PCB)设计,使可靠性有所提升。

“这项参考设计采用了我们的AHL技术,融合了来自两个行业卓越供应商的先进技术,”瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示,“携手合作,我们可以为全球任何级别的车辆提供高效且经济的高清视频系统设计。”

“130万像素OX01F10可使汽车设计人员在各种具有挑战性的照明条件下实现优异的成像性能,并支持高达120dB的HDR和高性能ISP。该传感器达到ASIL-B安全级别,有助于实现经济高效的解决方案以及紧凑的形状和较低的功耗。”豪威科技全球销售与市场高级副总裁Michael Wu表示,“与瑞萨电子合作进行的这项参考设计与另一项优质、经济的解决方案相结合,进一步推进了这一概念。”

在9月15日至16日举行的2021年布鲁塞尔AutoSens展会上,这项参考设计在豪威科技的15号展位上展示。

供货信息

新的参考设计可通过联系 Renesas和 OmniVision的销售人员获得。请访问www.renesas.com/AHL了解有关AHL技术的更多信息,并访问 www.ovt.com/sensors/OX01F10了解有关OX01F10的信息。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

关于OmniVision

OmniVision Technologies, Inc.是行业领先的先进数字成像解决方案开发商。其屡获殊荣的 CMOS 成像技术可在当今许多消费和商业应用中实现卓越的图像质量,助力客户在手机、安防、汽车电子、可穿戴设备,IoT,通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域解决技术挑战。请在www.ovt.com上了解更多信息。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。