高度可编程时钟发生器和抖动衰减器 IC (集成电路),特点是亚 200fs 的相位噪声,使得设计约束放宽而且系统总成本降低
加利福尼亚州圣何塞,2017 年 7 月 5 日 – Integrated Device Technology, Inc. (IDT)(纳斯达克股市代号:IDTI) 今天发布一款高度可编程时钟发生器和抖动衰减器 IC,其特点是低于 200fs 的相位噪声,给有线和无线通信网络的 10Gbps 接口提供了更多的设计余量。额外的相位噪声余量让设计约束放宽,使得工程人员可以将比特误码率降到最低,同时降低系统总成本。
IDT®8T49N240 是 IDT 第三代通用频率转换器 (UFT™) 家族的最新成员。它的特点是能够从几乎任何频率输入产生几乎所有常见频率输出。这种极度灵活而又 高性能的时钟发生器和抖动衰减器,是 10Gbps 和多路 40Gpbs / 100Gbps 计时应用的理想产品。通常在这些应用物理端口允许的最大相位噪声是 300fs。8T49N240 相位噪声规格为 200fs ,提供充足的噪声容限,使得工程人员可以简化时钟树设计以及使用低成本 PCB 板。
“8T49N240 经过专门设计,意在让客户更轻松地完成工作,同时降低系统成本。” IDT 计时事业部副总裁兼总经理克里斯·劳施如是说道。“它所提供的相位噪声容限,使得更容易满足下级噪声目标。它的可编程度高,兼容不同单板设计,而且 IDT 在全世界范围内提供本地支持;这也是为什么客户不断为他们的计时需求回归 IDT 的原因。“
IDT之所以能成为客户精挑细选的计时解决方案提供商之一,除了训练有素的现场应用工程师之外,还得益于遍布世界各地的工厂应用工程师。因此客户响应速度得以大大提高,而且可以卓越的提供支持服务,这两点通常对赶上紧迫的开发最后期限至关重要。8T49N240 可搭配 IDT 经过验证的Timing Commander™ 软件– 一款直观地免费程序,用户只需简单点击区块,输入期望值,然后将配置发送到设备,即可轻松实现对设备的配置。IDT 同时还提供一款基于网络的工具,允许客户在数秒内生成定制的零件编号,与他们的特定配置匹配。
8T49N240 特点是 6 x 6 mm 的封装尺寸,与大多数其它拥有此种级别性能和柔性的解决方案相比,所需的 PCB 面积大大降低。该器件还适用于 25/28Gbps 接口。
8T49N240 及评估板现在即可购买。请访问 www.IDT.com/8T49N240 了解更多信息或要求提供样品。如需获取更多关于 IDT 行业领先可编程时钟发生器产品的信息,请访问可编程时钟页面,或者与当地的 IDT 销售代表联系。
关于 IDT
Integrated Device Technology, Inc. 开发用于优化客户应用的系统级解决方案。IDT 在射频、高性能计时、存储器接口、实时互连、光学互连、无线电能和智能传感器方面的市场导向型产品,是该公司为通信、计算、消费、汽车和工业领域开发的一系列广泛而全面的混合信号解决方案的一部分。IDT 总部位于加利福尼亚州圣何塞,并在全世界拥有设计、生产、销售设施和经销合作伙伴。IDT 股票在 NASDAQ Global Select Stock Market®(纳斯达克全球精选市场)上市交易,其股票代码为“IDTI”。如需了解更多关于 IDT 的信息,请访问 www.IDT.com。请在 Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube 和 Google+ 上关注 IDT。
###
© 2017, Integrated Device Technology、Inc. IDT、IDT 标志、Timing Commander 和 UFT 是 Integrated Device Technology, Inc. 和其在全球的子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。