IDT 串行 RapidIO 交换机提供 100 ns 延迟、高能效和多处理器可扩展性,用于数据中心和超级计算分析应用
新闻稿
2014 年 1 月 27 日
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,其 20 Gbps RapidIO 互联器件被 Prodrive Technology 主板所采用,符合 2013 年第四季度发布的 RapidIO 行业协会(RTA)数据中心标准规范。IDT 的 RapidIO 交换机产品具备 100 ns 延迟、高能效以及多处理器可扩展性,为数据中心和超级计算分析应用提供突破性能。
在 Prodrive 所开发的数据中心计算和网络(DCCN)主板中,IDT 的每端口 20 Gbps RapidIO 交换机和桥用做板上和板与板之间的互联。这一符合 RTA 的主板尺寸为 19 英寸,拥有多达 4 个计算子插件板,支持多个处理节点,包括从 x86 到 ARM®、DSP、FPGA 和PowerPC。使用 DCCN 主板,OEM厂商、数据中心操作员、超级计算中心和金融交易组织可以开发高吞吐量、低延迟计算系统,是高性能分析应用的理想之选。2014 年上半年,DCCN 平台将由 RTA 提交至行业组织,例如开源计算项目(OCP)。
Linley Group 高级分析师 Jag Bolaria 表示:“RapidIO 行业协会在6个月前开始开发基础架构,将嵌入式系统计算的优势带到数据中心应用当中。在数据中心和超级计算行业,我们看到对高性能分析的需求,包括实时、延迟敏感计算指令。IDT 和 Prodrive 为这些市场中的用户提供了一个行之简便的平台,利用 RapidIO 构建整个系统,并可受益于多个处理选择,包括 x86、ARM、DSP、FPGA 和 PowerPC。”
Prodrive Technologies 首席执行官 Pieter Jansen 表示:“在不到 6 个月的时间内,我们实现了从初步概念到交付全功能的 DCCN 硬件产品。我们与 RTA 和 IDT 紧密合作,利用我们在 RapidIO、数据中心设计和制造领域的专长,带来这一总体解决方案以期改变计算行业。”
IDT 副总裁兼接口与互联部门总经理范贤志(Sean Fan)表示:“迄今为止,已有超过 3000 万 RapidIO 交换机端口出货,RapidIO 是已被证明的解决方案,能够满足超级计算和数据中心应用中高性能分析所需的多处理器、对等处理。我们与合作伙伴共同提供解决方案,使我们的终端用户和例如 OCP 这样的行业组织,能够快速开发大型、高性能系统,与现有的数据中心基础架构实现无缝整合。”
IDT 的 RapidIO 交换机提供每链路 20 Gbps 带宽、100 ns 直通延迟、强大的容错和热插拔支持、内置可靠的传输以及无阻塞交换性能。节能的系统设计可利用 RapidIO 的每10 Gbps 数据 300mW 特性 —— 这是相比其他互联的最高功率性能比。此外,IDT 的 RapidIO至 PCIe® 桥为基于 PCIe 的网络接口控制器功能提供互联,20 Gbps 速度仅消耗功率2瓦。允许在使用基于 x86 的子插件板的 DCCN 平台中实现高密度解决方案。凭借 DCCN 主板间的 RapidIO 20 Gbps 互联,符合 RTA 的系统可被扩展至 64K 节点。它们也可适用于万兆以太网,与很多商业以太网架顶交换机连接。
在 2 月 5 - 6 日在加州圣克拉拉凯悦酒店举行的 Linley Group 数据中心大会上,IDT 介绍了 DCCN 主板上的相关信息。更多关于 IDT 领先的 RapidIO 解决方案系列的信息,请访问 http://zh.idt.com/products/interface-connectivity/serial-rapidio-solutions。基于 RapidIO 的 DCCN 主板和机架扩展(rack-scale)解决方案可从 Prodrive 获取(http://prodrive-technologies.com/?p=1439)。AMC 规格的基于 RapidIO 的英特尔计算节点可从 Concurrent Technologies (www.gocct.com)获取。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI.”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和 YouTubee。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询: Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com