IDT 的 4M 系列 LVDS/LVPECL 振荡器抖动低于 1 皮秒,成为传统六管脚晶体振荡器的理想替代
新闻稿
2012 年 5 月 10 日
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出全球首款针对高性能通信、消费、云和工业应用的 CrystalFree™ 压电MEMS(pMEMS™)LVDS / LVPECL 振荡器。IDT 的新型振荡器可在紧凑业界标准封装中以远低于 1 皮秒的相位抖动运行,使其成为传统六管脚晶体振荡器(XO)的理想替代
IDT 的 4M 系列高性能 LVDS / LVPECL 振荡器利用 IDT 专利的 CrystalFree pMEMS 谐振器技术,让 IDT 能够迅速在出厂时编程所需的输出频率,无需微调昂贵的晶体。此外,由于pMEMS 的本征谐振频率远高于石英晶体,4M 振荡器能够以更低的成本实现更高的频率而无需损耗关键性能。4M 系列是 IDT 广泛 MEMS-based 器件组合的首款产品,将为客户提供便利、精确和低抖动的计时参考。
供货
IDT 的 4M 振荡器已向合格客户提供样品,并提供基于频率、电压、输出类型和工业标准封装的多种配置。欲了解 IDT CrystalFree pMEMS 振荡器的更多信息,请访问:www.idt.com/go/MEMS。
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问 Facebook, LinkedIn, Twitter 和 YouTube。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询: Sue Kim(IDT 公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼/陶玮玮(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/226
Email:Angela.ao@ebacomms.com Sophie.tao@ebacomms.com