F2910 的工作范围介于 30 至 8000 MHz之间,它是高线性、低插入损耗交换机

2016年11月1日

美国加州圣何塞,2016 年 11 月 1 日 — Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI)最新引进了为大范围无线和射频应用而开发的新款宽带单极、单掷 (SPST) 吸收式交换机。IDT® F2910 是工作频率介于 30 至 8000 MHz 之间的高线性、低插入损耗 50 欧姆交换机,可提供卓越的射频性能。该设备能够良好适用于 4G/LTE 高级基站、便携式无线应用、点到点、公共安全基础架构以及测试设备。

F2910 具有 IDT 业界领先的 Kz 恒定阻抗技术,在切换射频端口时可保持近乎恒定的阻抗,并改善热交换的耐久性。该设备提供了绝佳的线性和绝缘性能,同时能够在绝缘模式下在输出端口提供 50 欧姆的端接电阻。为了便于设计,F2910 采用了单电源电压,并支持 3.3 V 或 1.8 V 控制逻辑。

“F2910 是 IDT 致力于通过创新式高性能设备服务于射频社区的最新典范”,IDT 的射频分部总经理 Duncan Pilgrim 谈到。“通过在宽带 SPST 吸收式交换机中提供我们独特的 Kz 技术,IDT 能够提供满足或者甚至超出工程师针对广泛的射频应用而可能提出的需求。”

F2910 功能亮点

  • 频率范围:30 至 8000 MHz
  •  4 GHz 下的射频性能
    •  IL = 0.67 dB
    •  绝缘 = 41 dB
    •  RL = 20 dB
    •  IIP3 = 65 dBm
    •  IIP2 = 118 dBm
    •  P1dB = +35 dBm
  •  电源电压:2.70 V 至 5.50 V
  •  开关时间 = 265ns
  •  1.8 V 或 3.3 V 控制逻辑
  •  工作温度范围:-55 °C 至 +105 °C
  •  针脚与竞争设备兼容

关于IDT

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算、消费类、汽车及工业芯片市场,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com ,或访问FacebookLinkedInTwitter YouTubeGoogle+。也可关注IDT微信公众号——‘IDT全球动态’。