electronica 2018 / SOTB™エナジーハーベストデモ/ バッテリレス農業用土壌モニター

電池を使用せず農業用土壌状態をモニターするデモです。温度と湿度等の農業パラメータのセンシングを実行するバッテリレスのスマート農業土壌モニターです。また、長距離LoRa無線ネットワークを通してデータ送信もします。 超低消費電力SOTB™組込コントローラを使用することで、風力等の環境エネルギーから得られたエネルギーのみでシステムを駆動します。