electronica 2018 / SOTB™エナジーハーベストデモ/ バッテリレス心拍測定モニター

電池を使用せず心拍のモニターを行うデモです。特殊な素材を使用したスポーツブラでバッテリなしで心拍数、あるいは簡易心電図を測定、表示します。超低電力SOTB™組込コントローラを使用することで、太陽電池から得られたエネルギーのみでシステムを駆動します。 また2本の指を使った簡単なバッテリレス心拍計のデモも行います。