electronica 2018 / SOTB™エナジーハーベストデモ / バッテリレス速度測定器

電池を使用せず速度測定を行うデモです。バッテリを一切使用せず、ゴムシートにボールを投げ、当たった速度を表示します。特殊なゴムシートを使用しており、ボールの当たった圧力でエネルギーを発生させます。超低消費電力SOTB™組込コントローラを使用することで、このゴムから得られた微弱なエネルギーのみでシステムを駆動、かつゴムにかかる圧力を元にボールの速度を計算し、その結果をMIP-LCDに表示します。