産業機器メーカーの事例から見る、ソフトウェアの品質確保と生産性向上 国内導入実績770社を誇るC++testの紹介オンラインセミナー

~R-INコンソーシアム推奨セミナー~

中級

費用 (無料)   対象製品  ソリューション&共通技術(RA/RX/RZ)

開催日時/会場

  • 2020年 11月25日(水) 14:00~16:00
  • オンライン

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

テクマトリックス株式会社

受講をお勧めしたい方

静的解析や単体テストに興味のある方

受講に必要な前提知識

C/C++開発経験者(開発経験者以外の方でも聴講は可能です)

内容

近年、ソフトウェアの規模は巨大かつ複雑になっておりますが、同時に限られた開発期間で品質の確保をしなくてはなりません。
一般的にはソースコードのレビューやテストを行うことでバグを検出しますが、手作業で個々の処理を詳細に確認していては、膨大な工数がかかります。
そのため、ソフトウェア開発において静的解析ツールや単体テストツールなどを使い、効率的に開発を進めることをお勧めしております。

C++testは、統合開発環境 e² studio に プラグインすることができ、e² studio上で静的解析・単体テストを実行することができるオールインワンツールです。

本セミナーでは導入事例を交えて、組込み開発環境におけるC++testの活用方法をご紹介します。

C++testについては こちら をご参照ください。

カリキュラム

  1. テクマトリックスの紹介
  2. SHIFT LEFTによる品質向上・開発効率化について
  3. 静的解析・単体テスト機能のご紹介
  4. Renesas環境でのデモンストレーション
  5. 運用イメージのご紹介
  6. 導入事例のご紹介

 説明はC++test / 統合開発環境e² studioを用いて行います。

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams会議で配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 11月25日(水)お申し込み