グラフィカルUIミドルウェア「Aeropoint GUI for RX」組み込み実践セミナー

~R-INコンソーシアム推奨セミナー~

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2019年 12月06日(金) 13:00~15:15
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2020年 02月14日(金) 13:00~15:15
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア)

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

株式会社CRI・ミドルウェア

受講をお勧めしたい方

  • 組み込み用のグラフィックユーザーインターフェース(GUI)を10分で制作したい方
  • GUIの開発方法を刷新したい方
  • "Aeropoint GUI" にご興味がある方

受講に必要な前提知識

PowerPoint®の最低限の使い方が分かっている方

内容

GUIの開発にお困りですか?「PowerPoint®」が10分で解決します!
「Aeropoint GUI for RX」は、RXマイコンを使った組み込み機器のグラフィカルUI(GUI)の部品配置を、普段から使い慣れた「PowerPoint®」で行うことで、誰にでも GUI の制作を可能にします。このミドルウェアは
 ・ソフトウェアだけで高品位な動画再生を実現
 ・少ない色数で、美しい画像を実現
 ・少ないメモリで、大規模GUIを実現
といった特長をもっており、お客様はRXマイコンの機能をフルに生かした美しいGUIをこのミドルウェアで制作することが可能となります。そのため、お客様はアプリケーションの開発に注力することができます。

本セミナーでは、
 1:「PowerPoint®」を使ってGUIを10分で制作し、
 2:PCに「RX65N Envision Kit」を直接接続しチェックするまでを10分で行い、
 3:実機上で10分で確認する…
といった新しい開発手法をご体験いただけます。RXマイコンと業界の常識を覆す革新的なこのツールによる開発を、本セミナーで実感してください。

Aeropoint GUI for RXについては こちら(外部サイト)をご参照ください。

カリキュラム

  1. "Aeropoint GUI for RX" 概要説明
  2. 開発環境の説明
  3. 「PowerPoint」上での画面制作
  4. RXマイコン上へのGUIデータ転送
  5. RXマイコン上でのGUI確認
  6. 本日の振り返り

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • PowerPoint 2016
    +Aeropoint GUI ツール

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 12月06日(金)

2020年 02月14日(金)お申し込み