中級

費用 (無料)   対象製品  RX65N/651

RXアクセラレータ『DRW2D』と軽量GUIライブラリ『emWin』を使って実践的なプログラミングが学べる!

開催日時/会場

  • 2019年 10月16日(水) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2019年 12月03日(火) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

株式会社エンビテック

受講をお勧めしたい方

自社製品の操作系にGUIアプリケーションを検討されている方やこれまでハンドコーディングで行っていたGUIの開発を効率的に行いたい方、実践的なGUI開発を検討されている方などにお勧めです。

受講に必要な前提知識

マイコンの基本知識とC言語でのプログラミング経験が必要です。

内容

「RX65N Envision Kit」と無償で利用可能なGUIツール「emWin for RX」の活用方法およびRX65NにおけるGUIアプリケーションの開発方法を実習を通して学べます。

カリキュラム

  1. オリエンテーション(9:30~9:35)
  2. RX65N/651について(9:35~9:50)
  3. emWin for RX65N/651概要説明・インストール(9:50~10:20)
  4. Envision Kitサンプル立ち上げ(10:20~10:50)
  5. GUIビルダの活用(11:00~12:00)
  6. フォントコンバータの活用(12:00~12:30)
  7. RXアクセラレータ「DRW2D」対応について(13:30~13:45)
  8. emWinの仕組みとアプリケーション構造(13:45~14:15)
  9. APIプログラミング1(14:30~15:30)
  10. APIプログラミング2(15:40~16:40)
  11. 代表的なAPIサンプルの使い方(16:40~16:55)

演習環境

  • RX65N Envision Kit
  • SEGGER製GUIソフトウェア emWin
  • ルネサス統合開発環境 e² studio

 RX65N Emvision Kit および emWinについては以下をご参照ください。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 10月16日(水)

2019年 12月03日(火)