画像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ、RYZ014A

開催日時/会場

  • 2022年 08月26日(金) 13:30~15:30(7月21日から日程変更になりました)
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • Armコア搭載マイコン「RAファミリ」やLTE通信モジュール「RYZ014A」の使用を検討されている方
  • クラウドIoTへの移行・活用を進めたいが、何から手をつけたらいいかわからない方
  • Amazon FreeRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
  • AWSクラウドに興味のある方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーでは、RAマイコンを使ってAWSクラウドに接続するまでの手順をハンズオン形式で解説します。FreeRTOSプロジェクトの立ち上げ方から、AWSクラウド側の設定、LTE Cat.M1通信によるクラウドへのメッセージ送信/確認するまでの一連の手順を丁寧に解説しますので、RTOSの使用経験が無い方でも受講可能です。
ハンズオン形式の解説では、ルネサスから販売中のクラウド通信評価キット CK-RA6M5 を使用します。
CK-RA6M5 をお持ちであれば、実際に操作し手順を体験いただけます。「受講生環境」を参照に準備されることをお勧めします。

CK-RA6M5 は、IoTエンドポイント機器に向けて、FreeRTOSに対応したRA6M5を使用してAWSへのスピーディなLTE Cat.M1接続評価が可能です。

カリキュラム

AWS Cloudへの接続までを以下の手順で解説します。(2時間程度)

  1. システム構成、CK-RA6M5 の概要
  2. CK-RA6M5 S/W設計
  3. AWSのセッティング
  4. 総合動作
  5. 質疑応答

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
受講者様ご自身でもお手元で操作をされる場合は、「受講生環境」の準備を済ませておいてください。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

聴講だけであれば以下準備は不要です。
ご自身でもお手元で操作をされる場合は以下準備を済ませておいてください。

  • ボードのご購入:CK-RA6M5
  • FSPパッケージインストーラ v3.8.0 でインストールすることで以下2点がインストールされます。
    - FSPのインストール:FSP v3.8.0
    - 統合開発環境のインストール:e² studio 2022-04
  • AWSアカウントの登録(外部サイト)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • ボードのご購入:CK-RA6M5
  • 統合開発環境のインストール:e² studio 2022-04
  • FSPのインストール:FSP 3.8.0
  • コンパイラのインストール:GNU ARM Embedded 10.3.1.20210824

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 08月26日(金)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。