Renesas Ready Partner Networkは、ルネサス製品向けにすぐに役立つ機能ブロックソリューションを提供できる、幅広いジャンルから厳選された信頼できるテクノロジーパートナーのネットワークです。 これらの機能ブロックソリューションはセキュリティ、機能安全、人工知能 / マシンラーニング、コネクティビティ、クラウド、センシング&コントロール、ヒューマン・マシン・インターフェースなどのコア・テクノロジーに関するIoT機能の開発促進を目指し設計されています。

また、ルネサスはRenesas Ready Partner Networkを補完する位置づけのハードウェア中心パートナプログラムとして、Renesas Preferred Partner Programもご用意し、多くのジャンルで、ルネサス製品を最適にお使い頂けるシステムおよびソリューションのパートナをご提案します。

画像
Renesas Ready Partner Network

RA Partner Ecosystem Infographic

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 1.21 MB
パンフレット PDF 359 KB
2 items
Renesas Ready Partner Network Overview

An overview of the Renesas Ready Partner Network offering a robust software ecosystem of building-blocks that address real-world design challenges to help get your applications IoT-ready in no time. This extensive, carefully curated network of trusted technology partners delivers commercial-grade building blocks that work out-of-the-box with Renesas RA, RX and RL78 MCUs and RZ MPUs. Visit renesas.com/renesas-ready for more information.

ニュース&ブログ

ブログ 2024年3月13日
ニュース 2022年11月8日
ブログ 2022年11月7日
ブログ 2022年9月5日
ブログ 2022年8月22日
ブログ 2022年8月8日
ブログ 2022年7月25日
ブログ 2022年7月11日
ブログ 2022年7月5日
ブログ 2022年6月27日
ブログ 2022年6月13日
ブログ 2022年5月30日
ブログ 2022年5月16日
ブログ 2022年4月28日
ブログ 2022年4月13日
ニュース 2021年10月20日
ブログ 2021年10月19日
ニュース 2020年7月28日
ニュース 2019年11月12日

ルネサスのパートナエコシステムソリューション

Renesas RA Ready
説明

RAファミリは、業界最先端のArm® Cortex®-M33、M23、M4コアを搭載した、PSA認定を受けた32ビットMCUです。

Renesas RX Ready
説明

RXファミリは、高い演算性能と優れた低消費電力性能を実現する、ルネサスオリジナルのRXv1/RXv2/RXv3コアを搭載した32ビットマイクロコンピュータです。

Renesas RL78 Ready
説明

RL78マイコンは業界最高レベルの低消費電力を実現し、通常動作時45.5μA/MHz、 時計動作時0.57μA/MHzにより電力効率の大幅な改善が期待できます。

Renesas RZ Ready
説明

ルネサスマイコンの使いやすさをそのままに、制御とITが融合するこれからのスマート社会に必要なソリューションを提供する新しい組込みプロセッサファミリです。