高効率でシステム開発の加速に貢献する各種ソリューションを準備しています。

ルネサスでは、これらの要求に応えるため、空気清浄機、扇風機、掃除機、電動工具、LED照明に最適なソリューションを提供します。

以下のリンクでは、ルネサスが推奨するデバイスとソリューションを紹介しています。

アプリケーション一覧

ルネサスの小物家電ソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

空気清浄機(加湿機能付き)

空気清浄機は、空気中に浮遊する粉塵や花粉、ハウスダストなどの細かい粒子や、ペットやタバコ、調理の際の臭気を取り除くことを目的とした製品で、花粉症対策や健康志向の高まりと共に広く普及しております。さらに、新型インフルエンザの流行に伴い、インフルエンザウイルスや細菌を除菌できる機能がついた空気清浄機が人気です。

扇風機

扇風機は、近年の電力供給事情により見直され、コンスタントに売れている製品の一つです。最近では、羽の形状も多様化され、静音性や送風効率の高い製品が市場に投入されています。また、サーキュレータとしてエアコンと併用することで、更に冷暖房の効率化となる省エネ効果も注目されています。

電動ドライバー

電動ドライバーは小型化が進み、ポータブル型のコードレス充電式が主流になりつつあります。これに対応するモータは、ブラシレス直流モータが使われるようになってきました。ブラシレス直流モータはブラシの摩耗がなく、モータの長寿命化が可能で、高精度な回転制御ができます。また、ブラシレス直流モータは高効率で経済的なモータで、電気ロスが少ないので発熱が少なく、連続作業に強いという特徴があり、機器の小型化もできるという長所があります。

LED照明

LED照明は従来の照明ノウハウに加え、高度な電源制御技術が必要です。 ルネサスはドライバIC、マイコンでのトータル・ソリューションにより、LED照明で必要とされる 技術を提供し、開発・システムコストの削減に貢献します。

掃除機

掃除機は、近年吸引力の衰えにくいサイクロンタイプや、自走式のロボットタイプなど、様々な製品が発売されています。また、エコ家電として、床のごみを検知して吸引力を自動的に制御する製品や、健康志向の高まりから、排気の空気を清浄化する機能のある製品もあります。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 静電容量タッチキー

人と機械をつなぐ「HMI (Human Machine Interface)」の世界では、機能が固定された従来のメカニカルキーが「タッチキー」に置き換えられるケースが急増中です。人に優しくデザインされたパネルを指でタッチし、そのまま滑らせて量を指定できる、など、複雑で高度な操作を直感的に行えるからです。しかし利用場面が拡大していくにつれ、正常な動作と高度な操作性を実現するには感度の向上、高いノイズ耐性が求められ、更に水濡れ、汚れや温度変化などの環境耐性が必要となります。また開発期間やコストが高いハードルとなります。 ルネサスでは、このハードルを一気に押し下げるためのソリューションを、ここにご用意いたしました。

 機能安全

「機能安全」は、既存の仕組みに安全を確保するための機能を導入することで、人間や環境に及ぼす危害を低減して一定の安全を確保することをいいます。産業向けソリューションに注力するルネサスでは、お客様の工場をより快適かつ安全に保つための様々なソリューションをご用意しておりますが、ここでは、機能安全規格をお客様がスムースに取得いただけるサポートプログラムをご紹介いたします。

 e-AIソリューション

組み込みシステムへのAI搭載は、新たな「知」を生み出します。 e-AI は、あなたの情報を価値に変えるソリューションです。

 LCD表示機能

人と機械をつなぐ「HMI(Human Machine Interface)」の世界では、セグメント表示から表示できる情報量を増やすため、モノクロの表示から視認度を上げるために、カラーLCDパネルを搭載する製品が急増しています。 またソフトウェアの更新だけで各国語への対応が可能になり、機器のグローバル化にも対応することができます。 しかし自由度が高まる反面、処理や制御が複雑になり開発期間が伸びるなどの問題も発生します。 ルネサスではこのような問題も解決しながら、表現力を増すためのソリューションを用意しました。