大型家電では、HMIの高機能化のみならず、静電容量タッチによるデザイン性の向上が進んでいます。一方で、世界的な省エネ指向に伴う高効率なモータ制御が必要とされています。

ルネサスでは、これらの要求に応えるため、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、食洗機に最適なソリューションを提供します。さらにスマート化に対応したソリューションも準備しています。

以下のリンクでは、ルネサスが推奨するデバイスとソリューションを紹介しています。

アプリケーション一覧

ルネサスの大型家電ソリューションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

エアコン(ハイエンド)

エアコン(ハイエンド)は、エコ対応として省電力化が重要なテーマとなっていると同時に、日本の住宅環境に合わせてコンプレッサの小型化が求められています。また、室温を快適に維持することに加え、フィルタ自動クリーニングや、人感センサによる気流コントロール等の付加機能も要求されるため、多くのセンサを利用したきめ細かな制御が必要です。

エアコン(ローエンド)

エアコン(ローエンド)は、エコ対応として省電力化が重要なテーマとなっていると同時に、日本の住宅環境に合わせてコンプレッサの小型化が求められています。また、室温を快適に維持することに加え、複数のセンサによるきめ細かな制御が必要です。

食器洗い機

食器洗い機は、一般家庭にもかなり普及してきました。専用洗剤と組み合わせて高温高圧の水流を使う事で、常温では落ちにくい汚れを効率的に落とせることが特長です。また、本体内に貯めた水を循環させて洗浄するため、手洗いに比べて使用する水の量が少なくて済むなど、エコの観点からも注目されている家電製品の一つです。

冷蔵庫(ハイエンド)

冷蔵庫(ハイエンド)は、常時動作するため、エコ家電として低消費電力化に対応することが、強く求められています。また庫内スペース拡大のため、モータの小型化および効率化が求められ、さらに生活空間にある製品として静音化も要求されます。

冷蔵庫(ローエンド)

冷蔵庫(ローエンド)は、常時動作するため、エコ家電として低消費電力化に対応することが、強く求められています。また庫内スペース拡大のため、モータの小型化および効率化が求められ、生活空間にある製品として静音化も要求されます。

洗濯機(ハイエンド)

洗濯機(ハイエンド)は、モータに洗濯時の攪拌のための大きなトルクや脱水のための高速回転、さらに耐久性が求められ、またエコ家電として、少ない水でもしっかり洗える節水技術や低消費電力化、そして静音化も要求されています。

洗濯機(ローエンド)

洗濯機(ローエンド)は、モータに洗濯時の攪拌のための大きなトルクや脱水のための高速回転、さらに耐久性が求められ、またエコ家電として、少ない水でもしっかり洗える節水技術や低消費電力化、さらに静音化や低コスト化も要求されています。

関連技術

 モータ制御

ルネサスはお客様の開発を強力にサポートするソリューションを提供しています。モータ制御に最適なデバイスやリファレンスデザインとなるモータ制御のキット、学習から開発までやりたいことが簡単にお試しできるソフトウェアやツールなど、多数用意しております。

 静電容量タッチキー

人と機械をつなぐ「HMI (Human Machine Interface)」の世界では、機能が固定された従来のメカニカルキーが「タッチキー」に置き換えられるケースが急増中です。人に優しくデザインされたパネルを指でタッチし、そのまま滑らせて量を指定できる、など、複雑で高度な操作を直感的に行えるからです。しかし利用場面が拡大していくにつれ、正常な動作と高度な操作性を実現するには感度の向上、高いノイズ耐性が求められ、更に水濡れ、汚れや温度変化などの環境耐性が必要となります。また開発期間やコストが高いハードルとなります。 ルネサスでは、このハードルを一気に押し下げるためのソリューションを、ここにご用意いたしました。

 機能安全

「機能安全」は、既存の仕組みに安全を確保するための機能を導入することで、人間や環境に及ぼす危害を低減して一定の安全を確保することをいいます。産業向けソリューションに注力するルネサスでは、お客様の工場をより快適かつ安全に保つための様々なソリューションをご用意しておりますが、ここでは、機能安全規格をお客様がスムースに取得いただけるサポートプログラムをご紹介いたします。

 e-AIソリューション

組み込みシステムへのAI搭載は、新たな「知」を生み出します。 e-AI は、あなたの情報を価値に変えるソリューションです。

 LCD表示機能

人と機械をつなぐ「HMI(Human Machine Interface)」の世界では、セグメント表示から表示できる情報量を増やすため、モノクロの表示から視認度を上げるために、カラーLCDパネルを搭載する製品が急増しています。 またソフトウェアの更新だけで各国語への対応が可能になり、機器のグローバル化にも対応することができます。 しかし自由度が高まる反面、処理や制御が複雑になり開発期間が伸びるなどの問題も発生します。 ルネサスではこのような問題も解決しながら、表現力を増すためのソリューションを用意しました。