車載向け仮想化技術 SELTECH社 仮想化ソリューション FOXvisor

株式会社ルネサスイーストン

Renesas DevCon JAPAN2017 ルネサスイーストンブースにて実施しましたSELTECH社「FOXvisor」のデモを紹介させて頂きます。 車載機器においてネットワークに対するセキュリティ対策が重要となっております。 本デモでは、車載機器の中でも重要なADAS-BOXに対して、ウイルスなどの脅威を擬似化しました​。​​​
ADAS-BOXを想定した「R-Car H3」にハイパーバイザーである「FOXvisor」を搭載したものと非搭載のものを比較してご覧頂けます。
「FOXvisor」を搭載した「R-Car H3」に内蔵されたTrustZoneと連携を取り、重要な車両制御プログラムをセキュアな空間に秘匿しています。
これにより、脅威を擬似化したUSBメモリが接続されても、車両制御(走行動作)へ影響することがありません。 一方、非搭載の車両は、動作に影響が出てしまいます。

車載機器へのセキュリティ対策として、重要な車両制御プログラムを秘匿するSELTECH社「FOXvisor」をご検討下さい。

Added on 2018-07-02