BLDCモーター制御ソリューション

ルネサス エレクトロニクス株式会社

どんな環境でも安心して乗れるクルマを実現するBLDCモータ制御技術!

寒冷地では、低温度でオイルが固くなり、電動オイルポンプのモータの回転が低速になるという現象が起こります。そして、センサレスのブラシレスDCモータ(BLDC)制御においては、その仕組み上、低速になるとモータの回転位置検出が困難になります。この回転位置が分からない状態で強引にモータを回すと、電力効率・静音性が悪化してしまうという課題がありました。

ルネサスでは、極低速~高速の全回転域でBLDCモータが動作できる、制御用の専用ソフトを開発しました。これにより、どんな環境下であっても、高効率かつ低音・低振動なモータ制御を可能にしました。

Added on 2018-07-02