値札デモ

概要

Bluetooth Low Energyによる値札管理システム

RL78/G1DのBluetooth Low Energy技術とクラウドを組み合わせ、電子値札を遠隔で一括管理を実現したBluetooth Low Energy値札管理システムをご紹介します。

電子値札とBLEを組み合わせることで遠隔による値札情報の更新、価格/温度/湿度/照度の一元管理、値札滞留時間の計測、クーポン発行という4つの付加価値を新たに値札に盛り込みました。

値札はコネクトモードとビーコンモードを繰り返し、コネクトモードのときに値札情報の更新するのと同時に、値札に取り付けられたセンサから取得した温度/湿度/照度情報をクラウドに上げています。

Bluetooth Low Energyは末端からクラウドまでを使ったシステムを構築するためのインタフェースとして最適な通信手段で、値札に限らず様々な分野への応用が可能です。

 

 

 

 

Bluetooth low energyによる値札管理システム