動画・顔認証ソリューション[3] RZ/Gによる顔認証、年齢・性別判定のデモ

動画・顔認証ソリューション[3]

概要

RZ/Gによる顔認証、年齢・性別判定のデモ

こちらの動画では、RZ/Gを使った顔認証、年齢・性別判定のデモをご紹介します。

パネルPCにUSBカメラを接続したシステムに、NECのNeoFaceとNECソリューションイノベータのFieldAnalystを組み込んでいます。

NeoFaceは、NECの顔認証技術を使用した製品で、PCアクセス認証などの企業ユースから 顔パス入場などのエンターテインメント分野など、幅広い用途で採用されているミドルウエアです。このミドルウェアをRZ/Gに搭載しました。

このデモでは最初に顔の映像を顔認証用のデータとして登録しています。登録後、カメラに映る人物が登録者かどうかを判定できます。

※NeoFaceは日本電気株式会社の登録商標です。
※FieldAnalystはNECソリューションイノベータ株式会社の登録商標です。

RZ/Gによる顔認証、年齢・性別判定のデモ