HMIソリューション(音声再生)

概要

HMIソリューション(音声再生)

動画では、RX231 HMIソリューションキットを使用したデモとRL78/L1C HMI評価キットを使用したデモをご紹介しています。
音声ミドルとPWM出力による音声再生にフォーカスを当てています。

RX231 HMIソリューションキットはS2-TinyとPWM音声出力によって音声再生を実現しています。ユーザ製品に近い動作確認が即時にでき、開発期間の短縮とシステムコストの削減が可能です。

RL78/L1C HMI評価キットはセグメントLCD表示回路、音声再生回路、静電容量タッチキー回路等を搭載した HMI(ヒューマンマシンインタフェース)ソリューションキットです。通信機能付き家電、ヘルスケア製品等のHMIおよびUSB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

HMIソリューション(音声再生)

HMIソリューション(音声再生)

※MyRenesasへのご登録が必要です[無料]