光電警報器は急速に拡大する火事への反応がイオン化警報器よりも遅いと言われていますが、テキサスA&M大学と全国防火協会(NFPA)の研究や実地テストでは、光電煙警報器はあらゆるタイプの火事において適切に警告を出し、住人によって機能が解除されてしまう可能性がはるかに低いことが示されています。

この煙感知器は、チェンバ内に並べられた赤外線フォトダイオードと光トランジスタが、煙が含まれている空気を検知する、という仕組みになっています。トランスミッタとレシーバはどちらも角度を付けて配置されているため、通常は光がセンサに当たっていません。チェンバ内の空気に微粒子(煙またはダスト)が含まれると、光が乱反射して一部がセンサに届くため、警報を発信するトリガとなります。

このシステムのメリット

  • 新しいRAファミリMCU:Arm®ベースのマイクロコントローラを利用
  • MCU内に入力信号のレベル指定要するアンプを内蔵
  • 必要な外付け部品が極少
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください