概要

説明

The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).

This tool allows the user to:

  • Connect to the DA145xx (DA1453x, DA14585/586), DA1469x ProDev Kit Motherboard, or DA14531 Module via JTAG,
  • Select the firmware to program the flash
  • Or simply erase the contents of the flash.

ターゲットデバイス

The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool does not support the DA1470x family products.

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 9 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア MSI 7.12 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 817 KB
3 items

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット