Bluetooth® Low Energy通信による モニタシステム付きドアロックシステム

資料ダウンロード

Renesas Synergy™ プラットフォームは、動作保証されたRTOS、HALドライバ、ソフトウェア・フレームワーク等を提供します。ユーザはこれらの部分の開発にリソースを割くことなく、アプリケーションの開発に集中できます。

このアプリケーション・ノートは、Renesas Synergy™を使った実際のシステムの開発事例として、電子錠ドアのアプリケーションおよび電子錠ドアとBLEで通信し、その状態を表示するモニタの開発事例を解説しています。

サンプルコードも添付していますので、Renesas Synergy™ Development Kit等を用意し、実際に動くものを作成してみることも可能です。

Bluetooth® Low Energy通信による モニタシステム付きドアロックシステム