Renesas Synergy™プラットフォームの組み込みアプリケーション向けGUI(グラフィカルユーザインタフェース)です。

詳細

GUIX Studio™は以下の優れた特長を持っています。

  • ドラッグアンドドロップ方式ユーザーインタフェースに対応
  • WYSIWYG(What You See Is What You Get)画面設計環境 - 開発した画面通りにUIを生成
  • GUIX™ライブラリ互換
  • Renesas Synergy™ マイクロコントローラですぐにコンパイルして実行できるC言語コードを自動生成
  • フォント生成ツールがレンダリング済みフォントを生成して、アプリケーションで使用可能
  • 多言語アプリケーションに対応 - フォントにUnicodeを含む任意の文字セットを含めることが可能。モノクロームまたはアンチエイリアス形式で生成。
  • PNGおよびJPEGファイルをインポートして、圧縮されたGUIX™ピクセルマップに変換可能
  • ウィジェットの色と描画スタイルをカスタマイズでき、ユーザーインタフェース・グラフィックの調整が可能

GUIX™アプリケーションはパソコンで実行できるため、ユーザーインタフェースをいち早く作成してテストすることが可能です。完成したデザインはC言語データ構造体としてエクスポートされ、Synergy Software Package(SSP)とリンクできます。さらにデザイン完成後は、組み込みアプリケーション文字列の使用で、言語の追加が容易に行えます。

Copyright Disclaimer

©2002-2010 by Express Logic, Inc.

/ja/products/synergy/software/tools/guix-studio/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 5.6.1.0

現在のリリース

リリース日: 2020-06-19

対応MCU: S7G2, S5D9, S5D5

MD5: 05d6c38739a362e5ac8a9da5e4aaa69d

ダウンロード

インストール手順

To install GUIX Studio, download the installer (.zip) from the Synergy Gallery. Unzip it, then run the installer (as an Administrator) and follow the directions on the screen.

The "tag" file has the license info for GUIX Studio. When the software doesn't see this file, it defaults to "Evaluation Version." During extraction of the ZIP file, the TAG file will be placed in the same folder together with the installation executable of GUIX Studio. When it is present at installation, the installer will set things up so that GUIX Studio uses this license info.

Please run the installer as ADMINISTRATOR.

If GUIX Studio was already installed as evaluation version, this tag file can be dropped into the same directory as the GUIX Studio executable. Close and reopen GUIX Studio. Next time GUIX studio is executed, the new license info for Renesas Synergy will appear.

 

For details, please refer to the GUIX Studio User Guide below.

/ja/products/synergy/software/tools/guix-studio
/ja/products/synergy/software/tools/guix-studio/jcr:content/allversionsection