SSP v1.7.0以前のすべてのSSPリリースと、対応するツールチェーン (e2Studio、IAR EWSYNおよびSSC) は、Synergyギャラリーから削除されました。このフォームは、SynergyギャラリーにあったSSP、e2Studio、SSCおよびIAR EWSYNの以前のバージョンへのアクセスをご要望のユーザーのために提供されています。Synergyチームがよく検討できるように、ユーザーはこのフォームのすべてのセクションに記入して提出する必要があります。

ご請求者のギャラリー・アカウント情報


 

アクセスをご要望のSSPおよびツール・リリースのバージョン

 

 

以前のSSPおよびツールのリリースが必要なプロジェクト名とIDを記入してください

 

プライバシー通知:お客様の個人情報は、リクエストの処理にのみ使用されます。

*マークのついているすべての項目は必須です