Medium One, Inc.

カテゴリ: Cloud Connection , Development

ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスで、組み込み型センサの接続とデータ転送をリアルタイムに監視できることを示します。

詳細

このデモでは、Renesas Synergy™ スタータキットSK-S7G2、近接センサー、およびAE-Wi-Fiを使用して、次を説明しています。

  • 解析のための近接センサからクラウド・プラットフォームへのリアルタイムデータ転送
  • GUIX™で構築されたクラウド解析のインタラクティブLCD表示
  • イーサネットとWi-Fi(GT202)の統合オンボーディングとプロビジョニング

Renesas Synergy™ キットSK-S7G2に接続された近接センサは、指定された距離内の人の存在を検出するために使用されます。 距離、存在の継続時間、検出されたイベントの総数を追跡します。センサーはそのデータをルネサスIoT Sandbox Webインターフェースに送信し、リアルタイムでQVGAカラーLCDに表示します。

Copyright Disclaimer

© 2017 Medium One. All Rights Reserved.

 

The content included herein has been provided by other companies and Renesas does not claim any ownership therein. Renesas may or may not moderate or pre-screen the content included herein. Renesas requires partners to verify the functionality of their products on Synergy Platform and Renesas is not responsible in any way for the content included herein nor its quality. Renesas does not endorse any content included herein or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and Renesas expressly disclaims any and all liability in connection with such content, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, obscenity, or otherwise. Renesas does not provide support for any of this content; all support requirements should be directed to the owner or licensor of the content. Renesas retains the right, at its sole discretion and without prior notice, to pre-screen, refuse, or remove any content from the Synergy Platform.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-proximity-sensor/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0.0

現在のリリース

リリース日: 2017-06-23

対応MCU: S7G2

MD5: d4071a394f20cd5b64634b6b0759a0fb

ダウンロード

新着情報

N/A

インストール手順

Installation instructions are provided in the accompanying application note. 

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-proximity-sensor
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-proximity-sensor/jcr:content/allversionsection