Medium One, Inc.

カテゴリ: Cloud Connection , Development

Renesas Synergy™ キットがクラウドに接続でき、LEDトグル機能を使用して、リモートで制御できたことを示します。

詳細

クラウド接続性アプリケーションは、SK-S7G2スタータキットおよびインタラクティブなLEDトグル機能を使用したクラウド接続を実例で示します。このアプリケーションは、利用可能であれば有線イーサネット接続を利用し、必要に応じてWi-Fi接続に切り替わります。GUIX™フレームワーク上で構築されたインタラクティブなボードディスプレイは、クラウドからリモートで取得した距離、時間、およびカウンタ値を表示します。このアプリケーションにより、SK-S7G2上のボタンを押すか、クラウドダッシュボード経由でLEDをトグルできます。ボタンを押すと記録され、クラウドダッシュボードに送信されます。これにより、ボタン状態のリモート監視が可能です。

このデモでは、Renesas Synergy™ スタータキットSK-S7G2とAE-Wi-Fiアプリケーションのサンプルキットを使用して、次を説明します。

  • クラウド・プラットフォームを介したリモート監視とデータ転送

  • GUIX™で構築されたクラウド解析のインタラクティブLCD表示

  • イーサネットとWi-Fi(GT202)の統合オンボーディングとプロビジョニング

Renesas Synergy™ SK-S7G2キットは、最初にイーサネットに接続しようとしてから、イーサネットが使用できない場合にWi-Fiに切り替えます。GUIX™フレームワーク上に構築されたインタラクティブな表示は、クラウドからリモートで取得された距離、継続時間、およびカウンタ値を表示します。LEDは、Renesas Synergy™ キットSK-S7G2のボタンまたはルネサスIoT Sandbox Webインターフェイスのボタンを押すことで切り替えることができます。ボタンの押下は記録され、ボタンの状態を遠隔監視するため、記録はクラウド・ダッシュボードに送信されます。

Copyright Disclaimer

© 2017 Medium One. All Rights Reserved.

 

The content included herein has been provided by other companies and Renesas does not claim any ownership therein. Renesas may or may not moderate or pre-screen the content included herein. Renesas requires partners to verify the functionality of their products on Synergy Platform and Renesas is not responsible in any way for the content included herein nor its quality. Renesas does not endorse any content included herein or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and Renesas expressly disclaims any and all liability in connection with such content, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, obscenity, or otherwise. Renesas does not provide support for any of this content; all support requirements should be directed to the owner or licensor of the content. Renesas retains the right, at its sole discretion and without prior notice, to pre-screen, refuse, or remove any content from the Synergy Platform.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-led-toggle/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0.0

現在のリリース

リリース日: 2017-06-23

対応MCU: S7G2

MD5: 649a607737539dc7a0266a7a28d5f7c9

ダウンロード

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-led-toggle
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-led-toggle/jcr:content/allversionsection