Medium One, Inc.

カテゴリ: Cloud Connection , Development

EthernetまたはWi-Fiを介してRenesas Synergy™ キットからルネサスIoT Sandbox Webインターフェイスに心拍信号を送信できることを示します。

詳細

このデモでは、Renesas Synergy™ スタータキットSK-S7G2とAE-Wi-Fiアプリケーションのサンプルキットを使用して、次を説明します。

  • 解析用のクラウド・プラット・フォームへのデータ転送
  • GUIX™で構築されたクラウド解析のインタラクティブLCD表示
  • イーサネットとWi-Fi(GT202)の統合オンボーディングとプロビジョニング
  • Renesas Synergy™ キットSK-S7G2は、最初にイーサネットに接続しようとしてから、イーサネットが使用できない場合はWi-Fiに切り替えます。 接続されると、キットは毎分1回心拍信号をクラウドに送信します。 ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスは、心拍をグラフィカルに、またはイベントリストとして表示します。 期間や回数などのクラウド解析はQVGAカラーLCDに表示されます。

Copyright Disclaimer

© 2017 Medium One. All Rights Reserved.

 

The content included herein has been provided by other companies and Renesas does not claim any ownership therein. Renesas may or may not moderate or pre-screen the content included herein. Renesas requires partners to verify the functionality of their products on Synergy Platform and Renesas is not responsible in any way for the content included herein nor its quality. Renesas does not endorse any content included herein or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and Renesas expressly disclaims any and all liability in connection with such content, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, obscenity, or otherwise. Renesas does not provide support for any of this content; all support requirements should be directed to the owner or licensor of the content. Renesas retains the right, at its sole discretion and without prior notice, to pre-screen, refuse, or remove any content from the Synergy Platform.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-heartbeat/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0.0

現在のリリース

リリース日: 2017-06-23

対応MCU: S7G2

MD5: c80a763e5ea3dff043732c9596cb1ef9

ダウンロード

新着情報

N/A

インストール手順

Installation instructions are provided in the accompanying application note. 

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-heartbeat
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/medium-one-heartbeat/jcr:content/allversionsection