Clarinox Technologies Pty Ltd.

カテゴリ: Wireless

ClarinoxBlue Bluetooth®プロトコル・スタックを使用して近くのデバイスとのペアリングおよびデータ転送のためのBLE機能を示します。

詳細

ClarinoxBlue Bluetooth®プロトコルスタックとJoeyduino™Shieldワイヤレス・モジュールを使用して、S7マイクロコントローラベースのRenesas Synergy™ キットと近くのBLEデバイス間のペアリングおよび双方向データ転送を有効にします。

 

アプリケーションは、他のBLEペリフェラルをスキャンして接続するBLE中央モード、または近くのBLE中央デバイスに通知するBLEペリフェラルモードで実行できます。Android用nRF ConnectアプリやiOS向けLightBlueなどのBLE中央アプリを実行するスマートフォンは、双方向データ転送用のRenesas Synergy™ キットに接続できます。

 

ClarinoxBlueスタックには、DLLベースのプラグイン・インターフェイスを使用したカスタム・アプリケーション・コマンドを送信するための簡略化されたデバッグ用の組み込み型プロトコル・アナライザが含まれています。そして、スレッド化、メモリ使用量、メモリリーク解析、およびプロセッサ間のメッセージング用のAPIを提供します。

Copyright Disclaimer

Copyright 2017 Clarinox Technologies Pty Ltd. All Rights Reserved.

 

The content included herein has been provided by other companies and Renesas does not claim any ownership therein. Renesas may or may not moderate or pre-screen the content included herein. Renesas requires partners to verify the functionality of their products on Synergy Platform and Renesas is not responsible in any way for the content included herein nor its quality. Renesas does not endorse any content included herein or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and Renesas expressly disclaims any and all liability in connection with such content, whether or not arising under the laws of copyright, libel, privacy, obscenity, or otherwise. Renesas does not provide support for any of this content; all support requirements should be directed to the owner or licensor of the content. Renesas retains the right, at its sole discretion and without prior notice, to pre-screen, refuse, or remove any content from the Synergy Platform.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-ble-central-peripheral/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0.0

現在のリリース

リリース日: 2017-06-23

対応MCU: S7G2

MD5: 5a0d34d4f862f385663a842d7b010e3b

ダウンロード

新着情報

N/A

インストール手順

This application has the following hardware requirements:

  • Renesas Synergy SK-S7G2 kit
  • Clarinox Joeyduino Shield Wireless module
  • Smart Phone or mobile device

Installation instructions are included in the application project guide.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-ble-central-peripheral
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-ble-central-peripheral/jcr:content/allversionsection