フラッシュ開発ツールキット [インストール手順 (USBブート用ドライバ)]

本ページでは、USBブート用ドライバのインストール方法について、手順を掲載しています。

インストール方法

手順

  ダウンロード
新規にインストールする場合  USBブートの手順書
USBドライバが正常に動作していない場合  USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法

USB ブートモードとは、USBを経由して外部に接続されたパソコン等(ホスト)から制御コマンドや書き込みデータを送信し、ユーザマット/ユーザブートマット*1への書き込み/消去を行うモードです。

書き込みソフトウェアは、フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)をご利用ください。

*1:ユーザブートマットへの書き込みは、製品によって書き込みできないものもあります。詳細は、各製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編でご確認ください。