CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid”
The R9A06G037 CoolPhoenix 3 Powerline Modem (CPX3) in combination with the RAA604S00 TsuRuGi sub-GHz transceiver has received the certification for the G3-PLC Hybrid specification.
The R9A06G037 CoolPhoenix 3 Powerline Modem (CPX3) in combination with the RAA604S00 TsuRuGi sub-GHz transceiver has received the certification for the G3-PLC Hybrid specification.
ルネサスでは、高コストで難解と思われがちなDSPをRXファミリマイコンで低コストかつ簡単に実現する方法をご紹介しています。
IoT機器が普及するにつれて、OTA(Over-the-air)によるファームアップデートに関するお問い合わせが増えてきました。RXファミリではこのFOTA(Firmware update Over-the-air)を実現するためのミドルウェアを開発しましたので紹介します。
このブログでは、車載レーダーの基本を紹介し、MMICの開発にどうつながるかを説明していきます。
R-Carの最新コンテンツを容易に入手可能とするR-Car Market Placeの全貌を解き明かします
Renesas’ Triac-Based Motor Controller is a compact air conditioning system solution that offers optimized triac control for a simplified compressor motor control system design.
HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発用ソフトウェアを販売しております。また、その無償版をWEBにて配布中です。この機会にぜひご使用ください。
R-Car Gen3eは、システム性能向上、ECU統合性、高速起動、機能安全強化など、R-Car Gen3システムから容易なアップグレードが可能です。
市販されている汎用マイコンキットとWVGA液晶を使って、ハードの構築から、実際にWVGA表示が出来るところまでの評価環境の構築をしてみました。e2 studioの便利なプラグインツールも駆使します。
新型コロナウイルスの影響により、タッチレス操作に対するニーズは世界的に高まっています。ルネサスはこれに応えるため、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)搭載のルネサスマイコン(MCU)を使用して、新しいタッチレスボタンデモソリューションを提供します。このソリューションでは物理的な接触なしにボタンの動作を検知する、コストパフォーマンスの高い方式を提供します。このソリューションを応用すれば、わずかなBOMコストの増加だけでタッチレス操作のソリューションが実現可能です。