Motors are Everywhere. Drive Them Efficiently

Motors are everywhere; drive them efficiently

As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.

Ultra-Low Power Discrete-Time Delta-Sigma ADC Presented at VLSI 2023 Blog

超低消費電力 ディスクリートタイムΔΣADC VLSIシンポジウム2023で発表!

ダイナミック回路ベースの超低消費電力ディスクリートタイム(DT)デルタシグマ(DS)ADCのコア技術の開発に成功。

Expand RH850/F1x 32-bit Mainstream Microcontroller Portfolio for Automotive Actuator ECU Market

車載向け32bitマイコンの本流RH850/F1xシリーズのポートフォリオを拡充

自動車のE/Eアーキテクチャ進化に伴う市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。

Semiconductor Process Technology; History, trends and evolution

半導体プロセス技術:その歴史とトレンド、そして進化

チップのトランジスタなどの大きさを示す指標である、半導体のプロセスノード。このノードの種類が年々増加するにつれて計算能力も向上しています。一般的にテクノロジーノードが小さくなるほど機能サイズが小さくなり、トランジスタが小さいほどより高速でエネルギー効率が高くなるのです。

Renesas participated as a guest speaker at COMPUTEX & InnoVEX 2023

当社執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健がCOMPUTEX & InnoVEX 2023で講演

当社の執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健が台湾で開催されたCOMPUTEX & InnoVEX 2023 Seminarにゲストスピーカーとして招待を受け、講演を行いました。

 Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

Antennas for Automotive Radar

Antennas for Automotive Radar

Radar modules require efficient antennas, which radiate the FMCW radar signal from the transceiver and receive the echoes created by the obstacles in the environment.

Renesas QEMU Environment is a simulator for R-Car S4 that achieves high-speed simulation

高速なシミュレーションを実現するR-Car S4用シミュレータRenesas QEMU Environment

高速なシミュレーションを実現するR-Car S4用シミュレータRenesas QEMU Environmentをご紹介します。

Why Use a Power MUX Load Switch for Seamless Switchover Between Power Rails blog

Why Use a Power MUX Load Switch for Seamless Switchover Between Power Rails

With the ever-increasing power requirements of electronic devices, efficient power management has become a necessity. Power MUX load switches are one of the innovative solutions that aid effective power management.

 Utilizing the RX Family's FAQ for Technical Troubleshooting

技術的なトラブルの解決をサポートするRXファミリのFAQ活用術

FAQを参照してマイコンの技術的なトラブルを解決したいけれど、どう使えば良いか困ったことはないでしょうか?本ブログではFAQの便利な活用方法について紹介します。