再生可能エネルギーを使うソーラーマイクロインバータシステムの人気がますます高まっています。 各システムユニットは数十ボルトのDCしか取り扱わず、それらはすべて並列に接続されているため、潜在的な安全上の問題を最小限に抑えます。 ルネサスは、このトータルソリューションを構築するために、高性能MCUと主要な電源およびアナログデバイスを提供しています。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。