このソリューションは、G3-PLCに加え、PRIMEなどのOFDMベースの電力線通信を取り込み、主なスマートメーター(AMR)通信規格をおさえたものです。PLCの応用分野には、スマートビルディング制御や音声送信などがあります。
RX651(MCU)とCPX3(SoC)PLCモデムの組み合わせに加えて、ISL15102ラインドライバを使用します。これは、PLCデータ送信を利用して1000を超えるピア間の相互通信を管理する機能と、高効率ISL85410/5電力降圧コンバータとが組み合わされています。CPX3はデータを送受信し、それを増幅するためにラインドライバに転送し、その信号をAC線に渡すPLCモデムです。このプロセスは、G3-PLCアライアンススタンダードに、全体が完全準拠しています。
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。