スマートワイヤレスイヤホン市場は、目覚ましい成長を遂げています。市場調査会社のAriztonのレポートによると、世界のイヤホン市場は2023年までに約70億ドルに達すると予測され、2018年から2023年の間にCAGR約31%の成長が見込まれています。
コンパクトで低電力向けに最適化されたこのソリューションには、シングルチップワイヤレス受電用ICであるP9222-Rが組み込まれています。軽負荷時の効率が高く、イヤフォンケースを用いた充電システムには最適です。
このシステムのメリット
スマートグラスに拡張されたウェアラブル技術向けワイヤレス充電アプリケーション | ブログ | 2022年1月23日 |
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。