VC3はルネサスの完成されたチップセットに基づき構成されています。 その中心はイーサネットTSNスイッチであり、プログラマブルロジックであるFPGAで実装されています。 この実装方法により、IEEE 802.1から進化し続けるイーサネット規格に合わせ、本製品はライフライクル中ずっとアップデートが可能となります。 純粋なイーサネットメッセージルーティングのほか、TSNスイッチネットワークにおいてスタートポイントからエンドポイントまでの経路を実現するために、エンドステーションで必要となる機能もサポートします。 本キットは、次世代の様々なユースケースにおけるE/Eアーキテクチャ検討の評価環境を提供すると共に、車載コミュニケーションゲートウェイシステムに対応する次世代R-Carデバイスの事前評価などにも適しています。
ネットワーク技術(シリーズ①):Renesas Vehicle Computer 3による新E/Eアーキに向けたシステム評価環境 | ブログ | 2020年12月19日 | |
車載事業の顧客価値シリーズ③:ルネサス、新E/Eアーキ時代のCar Serverを牽引 | ブログ | 2020年8月28日 |