電動パワーステアリングは、システムレベルで対応されなければならない ASIL-D* を必要とするアプリケーションの一つです。ルネサスは、このリファレンスデザインの一部として、必要なパワーマネージメント IC (PMIC) と RH850 / P1x マイクロコントローラ (MCU) を提供しています。
*ASIL: 自動車用安全度水準 ASIL-D は、自動車安全水準の最上位です。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。