IDT社の通信シグナルチェーン製品と革新的テクノロジーの包括的ラインナップにより、
位相ノイズ関連の課題解決と最新鋭のシステム構築が可能に
2013年6月25日
“The Analog and Digital Company™”としてミックスド・シグナルICのソリューションを提供するIDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は、本日、無線基地局(BTS)のRFカードでの使用に最適化した低ノイズのタイミング・チップセットを発表しました。この新しいチップセットは、IDTの通信シグナルチェーンの幅広いポートフォリオを補完するもので、位相ノイズ関連の課題解決と最新の無線システムの構築に必要なツールをエンジニアに提供します。
IDTの8V19N4xxチップセットは、JESD204Bに準拠した柔軟な高周波位相同期ループ(RF PLL)およびクロック・シンセサイザで、2G、3G、4G LTE無線インフラにおける、高周波と低位相ノイズという要件を同時に満たすよう設計されています。IDT社の定評あるFemtoClock® NGテクノロジーを駆使して低位相ノイズを実現しているので、システムのアナログ・デジタル変換器(ADC)とデジタル・アナログ変換器(DAC)が高い精度と非常に低い歪みレベルで機能できます。その結果、送信時の信号品質が改善され、受信時の信号の感度が高まることによって、ビット誤り率(BER)が低下してデータ・スループットが向上します。さらに、RFシグナルパスのノイズが低減することでシステムのフィルタに関する要件が緩和されるため、基地局開発のコストと複雑性を減らすことができます。
「私たちIDTは、RFシグナルチェーンでノイズが好ましくない影響を引き起こす可能性があることを認識しており、それに対処する新しいツールをシステムエンジニアに提供するためにこのタイミング・チップセットを開発しました」と、IDT社のバイスプレジデント兼タイミング/同期製品部門ゼネラル・マネージャのChristian Kermarrec(クリスチャン・ケーマレック)は話します。「当社の新しいチップセットはまた、JESD準拠のクロックや、お客様固有のアーキテクチャに組み込みやすい統合されたクロック・ジッター減衰など、複数の重要な機能も提供します。この新しいタイミング・デバイスは、業界をリードする当社のタイミング・ポートフォリオだけでなく、無線インフラ用途でトップクラスの性能を誇る当社のデータ変換器、データ圧縮、RapidIO®、RFシグナルチェーンの各製品も補完します。」
IDT社の8V19N4xxチップセットは、JESD204Bへの対応に必要となる、同期可能で高度に構成可能なクロックとSYSREF信号を生成します。これによりお客様は、複数のPLL、シンセサイザ、バッファを使用する代わりに、高い柔軟性を持つ標準的でコスト効率の高いタイミング・チップセットを使用できます。さらに、このデバイスの特徴である統合されたクロック・ジッター減衰により、システム設計を簡素化でき、また低コスト・低周波の外部 VCXO をサポートしているので、システムコストを削減できます。このRF PLLと高周波シンセサイザを他のデバイスと組み合わせることにより、アプリケーション 内での柔軟性が向上します。IDT社の業界をリードするクロックICとタイミング・ソリューションについての詳細は www.idt.com/go/timing をご覧ください。
IDT社のクロック・タイミング・ソリューション
IDT社は、タイミング分野向け半導体製品の世界的リーダーです。その製品ポートフォリオは、この分野の競合企業と比べて10倍以上の規模を誇ります。それにより、事実上あらゆるアプリケーション・ニーズに応えられる特別な企業としての地位を得て、業界で最大の市場シェアを獲得しています。IDT社は、タイミング分野で唯一の“ワンストップ・ショップ”として、完全なシステム・ソリューションから単体のクロック生成用デバイスまで、多様な製品を提供しています。工場からの出荷時に設定可能なオプションや、カスタマイズ可能なクロック・ソリューションによって個々のお客様の要望に応えるとともに、競合企業との差別化を可能にするジッター性能や消費電力性能を備えた製品を提供します。各製品のサポートは、世界レベルの専門技術と責任感を併せ持つチームが担当します。IDT社は、その傘下にあるFox Electronics社の発振器シリーズ「XpressO®」や、旧来の水晶発振器を急速に置き換えつつある革新的なMEMS発振器シリーズなど、周波数制御用の製品についてもポートフォリオを広げています。業界をリードするIDT社のタイミング製品ポートフォリオについては、www.idt.com/go/timingをご覧ください。
IDT社について
The Analog and Digital Company™ のIDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。製品はIDT Direct™からも購入できます。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでもお調べいただけます。
IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
本プレスリリースに関するお問合せ先
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-24-9 アイ・ケイ・ビルディング1F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-5740-3145
FAX: 03-5740-3103
E-mail: mayumi.honda@idt.com