ルネサスがインターシルブランドで提供する宇宙用IC、火星探査機「Mars 2020 Perseverance」に搭載され、打ち上げが完了

~NASAの最新の火星探査機に、インターシルの耐放射線製品が採用~

2020年08月06日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、2020年7月30日に打ち上げられたNASAの火星探査機「Mars 2020 Perseverance」に、ルネサスがインターシルブランドで提供する宇宙用耐放射線ICが20以上搭載されたことを発表します。この火星探査機「パーセベランス」と火星ヘリコプター「Ingenuity(インジェニュイティ)」を搭載したユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)のアトラスVロケットは、フロリダ州のケープカナベラル空軍基地のスペース・ローンチ・コンプレックス41から打ち上げられました。

 パーセベランス探査機は、火星に滞在中、インジェニュイティヘリコプターの飛行試験を行い、古代生物の痕跡を探し、岩石や堆積物のサンプルを採取して地球に送り返します。このNASAの宇宙生物学(Astrobiology)のミッションは、火星の過去の微細な生命の痕跡を探し出し、着陸地点であるジェゼロクレータ(Jezero Crater)の多様な地質を調査することにより、NASAが将来のロボットや人間による探査の準備に役立つ機器や技術の実証を行うことです。

 ルネサスのインターシル耐放射線ICは、パーセベランス探査機とその7つの計測器に搭載されています。これらのICは、電源管理や配電、慣性計測ユニット、精密データの取り扱いや処理、飛行の開始やナビゲーション、降下、着陸制御などのミッションクリティカルなアプリケーションのサブシステムをサポートしています。電圧レギュレータおよびリファレンス、同期整流降圧およびLDOレギュレータ、PWMコントローラ、MOSFETドライバ、16チャンネルマルチプレクサ、SPSTスイッチ、RS-422ライントランスミッタおよびレシーバ、マイクロプロセッサ監視回路など、幅広いインターシルの耐放射線ソリューションが使用されています。

 ルネサスのインダストリアル・コミュニケーション事業部、事業部長のPhilip Chesleyは、次のように述べています。「ルネサスのインターシルブランドの革新的な耐放射線ICは、NASA JPLで進行中の火星探査ミッションで重要な役割を果たし続けており、新世代のエンジニア、科学者、宇宙飛行士に活力を与えています。ルネサスは、将来の月と火星への人類ミッションへの道を開くMars 2020 Perseveranceミッションに参加できることを誇りに、また光栄に思います。」

 ルネサスのインターシルブランドは、1950年にRadiation Inc.が設立されて以来、60年以上に渡る宇宙産業での長い歴史を持っています。事実上、ほぼすべての衛星、シャトル打ち上げ、深宇宙探査ミッションにインターシルブランドの製品が使用されてきました。ルネサスは、この経験を活かして、高効率で熱的に最適化された信頼性の高いSMD、MIL-STD-883、MIL-PRF 38535 Class-V/Qのインターシルブランドの製品を、防衛や高信頼性(Hi-Rel)、および耐放射線の宇宙市場向けに提供しています。

 深宇宙は、特にほぼすべてのミッションが強い放射線環境のため、宇宙飛行や火星探査機システムにとって困難な環境です。ICの設計、レイアウト、特定のプロセス技術、およびICの通電や総線量テストなどの製造ステップにより、予測可能な性能を保証し、航行中や長時間のロボット操作、他の惑星への乗務ミッションでのシステム障害を防止します。

 

ルネサスのインターシルブランドの宇宙向けICについて

  • 300種類以上の宇宙仕様の耐放射線製品を用意
  • フロリダ州パームベイにあるルネサスのインターシルMIL-PRF-38535認定施設で、一貫して設計と製造を実施
  • ルネサスのインターシルブランドは、RHA防衛庁(陸海軍)のQMLサプライヤ、15社のうちの1社
  • すべての製品は、クラスV(宇宙レベル)に完全に準拠
  • すべての製品は、個々のDLA (Defence Logistics Agency) SMD(Standard Microcircuit Drawing)仕様、規格に準拠

 

ルネサスのインターシルブランドの宇宙用および高信頼性ソリューションについて、また低線量率放射線検査施設の詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/solutions/key-technology/rad-hard.html

(注)ルネサスはブランド方針として、軍事・航空宇宙分野向けの製品は、インターシルブランドとして販売しています。

以 上

 

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。