業績予想および配当予想に関するお知らせ

2020年04月27日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 2020年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的拡大による当社の事業への影響の見通しは不透明であり、現時点で業績予想の合理的な算定が困難であることから、2020年12月期第2四半期の業績予想につきましては、未定といたします。

 また、2020年12月期の中間配当につきましては、現在の事業環境を踏まえ、下記の通り見送ることといたしました。

 

 

2020年12月期の配当予想

(単位:円 銭)

  1株当たり配当金
  第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
前回予想
今回予想   0.00
当期実績        
前期実績
(2019年12月期)
0.00 0.00 0.00

 2020年12月期の期末配当につきましては、現時点で未定であり、決定次第速やかに開示いたします。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。