2019年4月9日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精)は、2019年3月25日開催の取締役会において決議いたしましたストックオプション(新株予約権)に関し、同日に「ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」を発表しておりますが、未確定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

 なお、本新株予約権の総数(以下「本総数」という。)は、2019年3月25日時点では、当社の発行済株式総数(2018年12月末日時点1,668,385,390株)に対し約3.7%に相当する625,318個と算出しておりましたが、最終的な本総数は当社の発行済株式総数に対し約3.4%に相当する570,468個となります。一方、本新株予約権は、割当日に権利が確定するもの及び割当日から一定期間を経過して権利が確定するものの両方を含みます。本新株予約権の割当日に権利が確定することにより発行され得る当社普通株式数は、2019年3月25日時点では、当社の発行済株式総数に対し約1.5%相当を想定していましたが、最終的には約1.4%相当となりました。

I. ルネサス エレクトロニクス株式会社 2019年度新株予約権第1号

  1. 新株予約権の総数
    101,326個
  2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    日本国外に所在するIntegrated Device Technology, Inc.(以下「IDT社」という。)の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員5名に対し、101,326個を割当てる。

II. ルネサス エレクトロニクス株式会社 2019年度新株予約権第2号

  1. 新株予約権の総数
    2,608個
  2. 新株予約権の払込金額
    新株予約権1個あたり 59,900円(1株あたり599円)
  3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    日本国内に所在するIDT社の子会社の従業員16名に対し、2,608個を割当てる。

III. ルネサス エレクトロニクス株式会社 2019年度新株予約権第3号

  1. 新株予約権の総数
    466,534個
  2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    日本国外に所在する当社の執行役員並びに日本国外に所在するIDT社及びその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員1,322名に対し、466,534個を割当てる。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする