2015年10月30日

 平成28年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

1. 平成28年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想数値

(平成27年4月1日~平成27年12月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 1株当たり四半期純利益(円)
期初予想(A)
今回(10/30公表)予想(B) 523,700 77,100 80,100 62,900 37.73
増減額(B-A)
増減率(%)
(ご参考)前期第3四半期実績
(平成27年3月期第3四半期)
608,864 79,986 82,283 73,320 43.98

 平成28年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想は、平成28年3月期第2四半期連結累計期間の実績値に第3四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。

 また、平成28年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル120円、1ユーロ133円を前提としております。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成28年3月期 第2四半期決算短信」をご覧ください。

注意事項:

 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする