2015年10月21日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役会長兼CEO:遠藤 隆雄 以下ルネサス)は、スマートメータやHEMS(Home Energy Management System)機器向けに、各種規格にソフトウェア変更で対応可能な電力線通信(PLC:Power Line Communication)用「PLCソフトモデムソリューション」を開発しました。PLCは、地域や電力会社ごとに規格や周波数帯域が異なりますが、新ソリューションはソフトウェアの変更で、さまざまな規格に対応することができるソフトモデムベースのソリューションです。これを実現するために新開発したPLC用LSI「R9A06G037」は、内蔵DSP(Digital Signal Processor)の性能向上および内蔵メモリ(SRAM)の大容量化により、通信用ソフトウェアの処理性能を大幅に向上しました。PLC用LSI 「R9A06G037」は、2016年2月よりサンプル出荷を開始し、サンプル価格は700円(税別)です。さらに、本PLC用LSIを搭載したリファレンスボードも提供します。

 通信用ソフトウェアについても、次世代の世界標準規格であるPRIME1.4を含むPLC標準プロトコル(PRIME1.3.6/1.4)、およびG3-PLC規格のCENELEC(欧州)、FCC(米国他)、 ARIB(日本)等、各国の周波数帯域に向けて、順次、提供してまいります。

 このたび新開発した、PLC用LSI「R9A06G037」は、内蔵DSPの性能向上および内蔵メモリ(SRAM)の大容量化により、通信用ソフトウェアの処理性能を大幅に向上しました。これにより、処理性能に余裕を持つことができるため、すでに標準化された規格だけでなく、将来の規格のアップデートにもソフトウェアを変更することにより対応可能です。したがって、スマートメータ、およびスマートメータからデータ収集を行うコンセントレータなど、各機器に使用することにより、システム全体の柔軟性と拡張性を高め、開発効率を向上します。さらに今後、HEMS(Home Energy Management System)やIHD(In Home Display)等の普及により、例えばメータ間と屋内(NAN:Neighbor Area Network)等、2系統の通信接続が必要となった場合でも、ソフトウェアを変更することにより、1チップで実現することができます。

 本ソリューションの構成内容は次のとおりです。

(1) ソフトウェアの高速処理を実現し、ノイズ耐性にも強いPLC通信用LSI「R9A06G037」

PLC 用LSI「R9A06G037」は、PHY層を処理するDSPの動作周波数の高速化、およびPLC処理向けの専用命令を追加することで、大幅に性能を向上。現在のG3-PLCおよびPRIME1.3.6規格に対して、PLC特有のノイズの検出、除去および誤り訂正の強化を実現し、さらに、次世代のPRIME規格であるPRIME1.4の8チャネル同時サポートにも対応可能。また、内蔵した低損失レギュレータ(LDO)およびDC/DCコンバータを使い分けることにより、電源からのノイズの干渉を低減し、内蔵するアナログフロントエンド回路(送受信の可変アンプおよびADC/DAC)では、ダイナミックレンジを広げ、電力線上で発生するノイズ耐性を向上。

(2) PLCに対応する機器開発の短期化、容易化を実現する「リファレンスボード」

本PLC用LSIを搭載したリファレンスボードは、PLCモデムの柔軟な設定が可能。希望するプロトコルスタックおよび周波数帯域を選択し、その通信状況をパソコンのGUI(Graphic User Interface)で実施できるため、モニタリングや解析も容易。また、多様な評価環境およびテストシナリオに応じて、評価ソフトの設定の変更も可能。

 ルネサスは今後も、ユーザの開発コストやリスクを最小にしつつ、将来に向けて柔軟性のあるPLCソリューションを積極的に提供してまいります。またルネサスは、本「PLCソフトモデムソリューション」以外にも、通信ソリューションとして、BLE(Bluetooth® Low Energy)やWi-SUNの短距離無線通信ソリューションの強化にも取り組んでおり、今後とも通信分野において、ソリューションを拡充してまいりま す。

 ルネサスは2015年11月3日から5日にかけてオーストリアのウィーンで開催されるEuropean Utility Weekに出展します。「Big ideas for every space」をテーマに、ルネサスのPLCソリューションを、Stand B.d24にて紹介する予定です。

以 上

*Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

*Wi-SUN is a registered trademark of Wi-SUN Alliance, Inc., Renesas is licensed to use this trademark.

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする