連結子会社工場の一部(滋賀工場8インチライン)をロームに譲渡

2015年04月30日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

現在の株価
投資家の皆様へ

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役会長兼CEO 作田 久男、以下当社)と当社の100%子会社であるルネサス セミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社(代表取締役社長 宮本 佳幸、以下RSMC)は、RSMCの滋賀工場における半導体前工程8インチウエハ生産ラインの半導体製造設備をローム株式会社(代表取締役社長 澤村 諭、以下ローム)に譲渡するとともに、同製造ラインに係わる土地、建屋を賃貸することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

 

 当社は、平成25年8月2日「当社グループが目指す方向性について」にてお知らせした通り、収益基盤の強化に向け、当社グループの国内にある生産拠点の再編を進めております。

 その中で、RSMCの滋賀工場8インチラインについては、2~3年以内に集約する予定とし、集約後の生産ラインについて譲渡先を探していましたが、このたび、パワー半導体及び圧電MEMS等の生産体制強化を進めているロームへ、平成28年2月を目処に譲渡等をすることとなりました。

 今回対象となる滋賀工場および8インチラインの概要は以下です。

 

1.RSMC滋賀工場の概要

名称 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 滋賀工場
住所 滋賀県大津市晴嵐2-9-1

2. 8インチウエハ生産ラインの概要

生産設備 0.15μm 8インチウエハプロセス
土地 面積 約41,255㎡
建屋 面積 約15,886㎡
従業員数 約220名
生産品目 マイコン、アナログ&パワー製品

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。