業績予想および配当予想に関するお知らせ

2015年02月05日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

 

 平成27年3月期通期の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

 

 

1.平成27年3月期通期の連結業績予想数値

(平成26年4月1日~平成27年3月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 1株当たり当期純損益(円)
期初予想(A) - - - - -
今回(2/5公開)予想(B) 786,000 98,000 98,000 74,000 44.39
増減額(B-A) - - - - -
増減率(%) - - - - -
(ご参考)前期実績(平成26年3月期) 833,011 67,635 58,625 △5,291 △5.07

 平成27年3月期通期の連結業績予想は、平成27年3月期第3四半期連結累計期間の実績値に第4四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。
 また、平成27年3月期通期の連結業績予想にあたっては、1米ドル108円、1ユーロ140円を前提としております。

 

2.平成27年3月期の配当予想

  1株当たり配当金
  第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
前回予想 - - - - -
今回予想   -   0.00 0.00
当期実績 - 0.00      
前期実績(平成26年3月期) - 0.00 - 0.00 0.00

 平成27年3月期の配当につきましては、連結業績が当期純利益を計上する見込みであるものの、平成26年3月期に多額の累積損失の状況にあり、当期における累積損失の解 消には至らないとの見通しから、当期の期末配当を見送らせていただく予定です。今後とも全社をあげて、累積損失の解消を目指し、配当の再開に向け、収益の改善と業績の安定化に全力を尽くしてまいります。

 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成27年3月期第3四半期決算短信」をご覧ください。

 

 注意事項:

 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

 

以 上

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。