2014年8月6日

 平成27年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

1. 平成27年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想数値

(平成26年4月1日~平成26年9月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 1株当たり当期純損益(円)
期初予想(A)
今回(8/6公表)予想(B) 413,000 46,000 41,000 28,000 16.80
増減額(B-A)
増減率(%)
(ご参考) 前期第2四半期実績
(平成26年3月期第2四半期)
416,866 20,688 13,910 △12,810 △30.22

平成27年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想は、平成27年3月期第1四半期連結累計期間の実績値に第2四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。
また、平成27年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル102円、1ユーロ140円を前提としております。

2. 平成27年3月期の配当予想

  1株当たり配当金
第1 四半期末 第2 四半期末 第3 四半期末 期末 合計
前回予想
今回予想   0.00
当期実績        
前期実績 (平成26年3月期) 0.00 0.00 0.00

 平成27年3月期の中間配当につきましては、当第2四半期(累計)の連結業績が当期純利益を計上する見込みであるものの、平成26年3月期末時点の利益剰余金がマイナスであることから、これを見送らせていただく予定です。平成27年3月期の期末配当につきましては、現時点で未定であり、決定次第速やかに開示いたします。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成27年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。

 注意事項:

 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする