2013年5月28日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長 鶴丸 哲哉 以下、当社)は、平成25年5月28日開催の取締役会において、平成25年6月26日に開催予定の定時株主総会に係る基準日(平成25年3月31日)後に第三者割当の方法により当社普通株式を取得した者に対し、平成25年6月25日までに当該株式に係る払込金額の総額の払込がなされることを条件として、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 議決権を付与する新株式

第三者割当による新株式の発行

株主名 発行新株式数(普通株式) 議決権の数
株式会社産業革新機構 1,152,917,000株 11,529,170個
トヨタ自動車株式会社 41,666,600株 416,666個
日産自動車株式会社 25,000,000株 250,000個
株式会社ケーヒン 8,333,300株 83,333個
株式会社デンソー 8,333,300株 83,333個
キヤノン株式会社 4,166,600株 41,666個
株式会社ニコン 4,166,600株 41,666個
パナソニック株式会社 4,166,600株 41,666個
株式会社安川電機 1,250,000株 12,500個

2. 議決権を付与する理由

 当社は、会社法第124条第4項に鑑み、当該定時株主総会予定時に最も近い時点での株主の意思を株主総会に反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の株主に議決権の付与を認めることを決議しました。

【ご参考1】

 上記、第三者割当による新株式の発行概要につきましては、平成24年12月10日付けでお知らせした「第三者割当により発行される株式の募集並びに主要株 主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」ならびに平成25年2月22日付けで開催した当社臨時株主総会に係る招 集ご通知および決議ご通知をご参照ください。なお、現時点では第三者割当による新株発行の払込予定日は決定しておりません。

【ご参考2】

 第三者割当により新株式を取得した株主が、平成25年6月26日開催予定の定時株主総会において議決権を行使した場合、平成25年5月28日現在の議決権総数16,671,154個に占める割合は、以下の通りです。

株主名 議決権の数 議決権総数に占める割合
株式会社産業革新機構 11,529,170個 69.16%
トヨタ自動車株式会社 416,666個 2.50%
日産自動車株式会社 250,000個 1.50%
株式会社ケーヒン 83,333個 0.50%
株式会社デンソー 83,333個 0.50%
キヤノン株式会社 41,666個 0.25%
株式会社ニコン 41,666個 0.25%
パナソニック株式会社 41,666個 0.25%
株式会社安川電機 12,500個 0.07%

*平成25年5月28日現在の議決権総数は、平成25年3月31日現在の総株主の議決権に今後実施予定の第三者割当増資による新株式に相当する議決権数12,500,000個を加算して算出しております。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする