~QNX ソフトウエア システムズがルネサス R-Car コンソーシアムに参画、長年の協業実績を拡大し、自動車業界へのさらなる貢献を目指す~
2013年5月7日

 2013年5月7日 オタワ、東京―QNX ソフトウエア システムズ(QNX Software Systems Limited)とルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:鶴丸 哲哉、以下ルネサス)は本日、QNX CAR™アプリケーションプラットフォームをルネサスの車載情報端末向けSoC(システムオンチップ)「R-Car」シリーズで サポートしていくことを発表しました。これにより、自動車企業による最新インフォテイメント システムの開発工数削減に寄与していくことを目指します。両社による協業拡張の一環として、QNX ソフトウエア システムズがRenesas R-Car コンソーシアムに参画することも合わせて発表されました。Renesas R-Car コンソーシアムは、次世代車載ソリューションの開発期間短縮(開発加速)と、自動車メーカーおよびティアワン サプライヤ各社に対するサポート体制の拡充などを目的としたパートナープログラムです。

 ルネサスのR-Carシリーズは、組込み型ナビゲーション ユニットを含む車載情報端末用の高性能プラットフォームを提供し、ローエンドからハイエンドまで幅広いシステムに対応します。R-Carシリーズは動画や オーディオの高性能マルチメディア対応、高度な3Dグラフィックス表示等をはじめ、画像認識などの運転支援の機能を強化し、多様化する車載情報機器のニー ズに対応し、次世代インフォテイメントの実現に貢献します。ルネサスは2013年3月に最初の第二世代R-Car シリーズ「R-Car H2」をリリースしました。QNXとルネサスは、今後の継続的な協業において、R-Car H2のサポートも含めていく予定です。

 インフォテイメント システム用のQNX CAR アプリケーション プラットフォームは、QNX ソフトウエアシステムズおよびエコシステムパートナー数十社による豊富な統合済み技術セットに対応しています。数千万台にのぼる自動車で搭載実績を有するQNX®技術を基盤としたこの統合プラット フォームは、自動車メーカーによる開発をスピードアップし、ネットワーク接続に対応するメディア機能が豊富なインフォテイメント システムの構築にかかる時間を削減します。

 「ルネサスは弊社が世界中で自動車関連事業を拡張していく上で、非常に重要なパートナーです」と、QNX ソフトウエア システムズの戦略アライアンス部門ディレクターであるLinda Campbell は述べています。「ルネサスとQNX は、量産プログラムで成功を収めてきた長い協業の歴史があり、自動車メーカー各社がグローバル自動車市場で競争力を保持していけるような統合済みソリュー ションを共に提供していくことができます。」

 「R-Car SoC プラットフォームは、高性能マルチメディア、表現力豊かなHMI(ヒューマンマシンインタフェース)、3Dグラフィックスなどの機能を備えた、よりスマー トな車載システムに対する要望に対応するように設計されています」と、ルネサスの自動車ソリューション事業部 自動車情報システムソリューション部 担当部長である吉田正康は述べています。「ルネサスは自動車における新しい要件に対応する明確に定義されたロードマップを有しており、QNX CARプラットフォームとの組み合わせにより、自動車メーカー、一次サプライヤ各社が直面する課題に迅速に対応することができます。」

以 上

QNX ソフトウエア システムズ(QNX Software Systems Limited)は、Research In Motion Limited (“BlackBerry”) (NASDAQ:BBRY; TSX: BB) の子会社であり、ネットワーク対応組み込みシステム向けのオペレーティング システム、開発ツール、プロフェッショナル サービスのリーダー的ベンダです。アウディ、シスコ、ゼネラル エレクトリック、ロッキード、シーメンスといった世界的リーダーが、車載インフォテイメント ユニット、ネットワーク ルーター、医療機器、産業制御、警備防衛システムなど、時には人命に関わるような基幹アプリケーションで QNX の技術に依存しています。1980年に設立された QNX ソフトウエア システムズは、カナダのオタワ市に本社を置き、世界100ヶ国以上に製品を出荷しています。 http://www.qnx.co.jpをご覧ください。

©2013 QNX Software Systems Limited. QNX, QNX CAR, Momentics, Neutrino, and Aviage are trademarks of Research In Motion Limited, which are registered and/or used in certain jurisdictions, and used under license by QNX Software Systems Limited. All other trademarks belong to their respective owners.

QNX Software Systems Limited (QSS) is a subsidiary of BlackBerry. Forward-looking statements in this news release are made pursuant to the "safe harbor" provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and applicable Canadian securities laws. When used herein, words such as "expect", "anticipate", "estimate", "may", "will", "should", "intend," "believe", and similar expressions, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are based on estimates and assumptions made by QSS in light of its experience and its perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other factors that QSS believes are appropriate in the circumstances. Many factors could cause QSS's actual results, performance or achievements to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements, including those described in the "Risk Factors" section of BlackBerry’s Annual Information Form, which is included in its Annual Report on Form 40-F (copies of which filings may be obtained at www.sedar.com or www.sec.gov). These factors should be considered carefully, and readers should not place undue reliance on QSS’s forward-looking statements. BlackBerry and QSS have no intention and undertake no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law. QSS is not responsible for and assumes no obligations or liability and makes no representation, warranty, endorsement, or guarantee in relation to any aspect of any third-party products or services.


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする